This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSPBoot -基于G2553 MSPBoot的UART项目无法下载。 (作为目标)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PW28A, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580213/msp430g2553-mspboot---g2553-mspboot-based-uart-project-can-t-be-downloaded-as-target

部件号:MSP430G2553
线程中讨论的其他部件:MSP-TS430PW28AMSP-EXP430G2MSP-FET430UIF

您好,

我正在测试MSPBOOT并遇到错误。

加载程序错误。

文件:D:\MSP430\Software\MSPBOOT\Target\G2553_UART\CCS\MSPBoot\BSLBased_UART\MSPBoot.Out:发生数据验证错误,文件加载失败。

 

控制台窗口错误:

MSP430:文件加载器:验证失败:地址0x1000处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。

MSP430:GEL:文件:D:\MSP430\Software\MSPBOOT\Target\G2553_UART\CCS\MSPBoot\BSLBased_UART\MSPBoot.Out:发生数据验证错误,文件加载失败。

 

我有两个主板,MSP-EXP430G2和MSP-TS430PW28A,以及G2553。

使用UIF下载到MSP-TS430PW28A时发生错误。

已成功下载到MSP-EXP430G2。

 

我尝试更改 项目属性中的调试选项,如bleow链接中所述。

从'仅擦除主内存'到'擦除主内存和信息存储器'

但是,仍然有一个错误。

 

MSPBoot (基于G2553的UART引导加载程序)是否仅运行G2?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Remony:

    使用MSPBoot BSLBOASed_UART项目在MSP-EXP430G2上安装MSP430G2553设备时,我也没有遇到任何编程问题,但遗憾的是,我目前没有MSP-TS430PW28A或MSP-FET430UIF来重新创建您的设置。 该代码支持任何G2553,而不考虑EVM,因此最可能的问题是MSP-FET430UIF工具与MSP-TS430PW28A之间的通信。 您是否选择了JTAG或SBW模式,以及器件是由外部还是通过FET供电? FET固件是否为最新版本,您是否能够使用LaunchPad eZ430对目标板进行编程? 您是否尝试使用FET-Pro430对二进制图像进行编程?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan


    JTAG和SBW均不起作用。
    设备通过FET供电。
    我使用FET-Prog430对二进制图像进行了编程,但失败了。
    可以下载App1_MSPBoot等其他映像或一般示例。

    最后,我解决了这个问题。
    我选择'无验证'验证选项。 (属性->调试->验证选项)

    谢谢!