请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSEMU110-U 工具/软件:Linux
在 XDS_GDB_agent页面 上有一节介绍了启动XDS GDB代理服务器的多个实例。 它只讨论如何更改端口号。
这是启动多个实例所需的功能之一。 使用多个实例的另一个关键部分是如何将服务器指向不同的调试探测器。
如何做到这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
在 XDS_GDB_agent页面 上有一节介绍了启动XDS GDB代理服务器的多个实例。 它只讨论如何更改端口号。
这是启动多个实例所需的功能之一。 使用多个实例的另一个关键部分是如何将服务器指向不同的调试探测器。
如何做到这一点?
谢谢。 在发布后我发现了这个问题。 仍然相当混乱。
这就引出了另一个问题。 我有一个S/N 0万的独立XDS110调试探测器。 当我运行任何xdsdfu实用程序来编程序列号时,我收到错误-4。
Zot (15):./xdsdfu -e USB设备固件升级实用程序 版权所有(c) 2008-2015 Texas2015 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。 正在扫描支持的XDS110设备的USB总线... <<<设备0 >>> VID:0x0451 PID:0xbef3 设备名称:带CMSIS-DAP的XDS110探头 版本: 2.3 .0.7 制造商:德州仪器 (TI)序列号:0万 模式: 运行时 找到1个设备。 Zot (16):./xdsdfu -m USB设备固件升级实用程序 版权所有(c) 2008-2015 Texas2015 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。 正在扫描支持的XDS110设备的USB总线... <<<设备0 >>> VID:0x0451 PID:0xbef3 设备名称:带CMSIS-DAP的XDS110探头 版本: 2.3 .0.7 制造商:德州仪器 (TI)序列号:0万 模式: 运行时 切换设备进入DFU模式。 Zot (17):./xdsdfu -s 0.0001万 -r USB设备固件升级实用程序 版权所有(c) 2008-2015 Texas2015 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。 正在扫描支持的XDS110设备的USB总线... 正在将序列号设置为"0.0001万"... 设置序列号 zot (18)时报告错误DFU_ERR_UNKNOWN (-4):./xdsdfu -e USB设备固件升级实用程序 版权所有(c) 2008-2015 Texas2015 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。 正在扫描支持的XDS110设备的USB总线... <<<设备0 >>> VID:0x0451 PID:0xbef3 设备名称:带CMSIS-DAP的XDS110探头 版本: 2.3 .0.7 制造商:德州仪器 (TI)序列号:0万 模式: 运行时 找到1个设备。 Zot (19):