This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5870:使用32K外部晶体从0V电源唤醒的时间

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580460/msp430fr5870-wake-up-time-using-32k-external-crystal-from-power-0v

部件号:MSP430FR5870

您好,Champs:

我想确认MSR430FR5xx从初始开机起32K外部晶体唤醒时间。

因为在我们使用cas时,输入功率的晶体启动时间  需要保持在300毫秒以下。

您可以输入此信息吗?

请注意,

Kz777  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用报告MSP430Tm32-kHz晶体振荡器(SLAA322)说:

    几百毫秒到几秒之间的启动时间是低频调谐叉晶体(如3.2768万-Hz晶体)的正常值。 晶体振荡器的启动时间取决于各种因素:

    • 振荡器频率会影响启动时间。 32 kHz晶体振荡器的启动速度相对较慢,而高频率的晶体振荡器则为1 MHz以上。
    • 高Q因数晶体振荡器的启动速度通常比频率容差较高的晶体振荡器慢。
    • 具有低负载电容的晶体通常比需要高负载电容的晶体启动更快。
    • 低ESR晶体的启动速度比高ESR晶体快。
    • 具有高OA (振荡允许)的振荡器的启动速度比低OA晶体振荡器快。

    FR58xx系列上不提供第5.4 节中描述的强制启动黑客攻击,因为没有共享LF/HF振荡器,即使这样也不能保证300毫秒。

    如果“几秒钟”时间太长,请将MSP振荡器设置为旁路模式,并使用设计用于加快启动速度的外部振荡器。 (例如,Abracon的ASEK数据表要求28毫秒。)