请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2231 我已经浏览了G2231的示例自定义BSL代码,如MSP430BSL_1_00_12_00.zip中所示。 该代码将完全位于信息存储器中。 我看到,为了擦除主内存,作者在G2231中对主内存中的四个512字节段中的每一个执行单独的段擦除。 因此他清除了MERAS并设置了擦除。 但这似乎是一种更直接的方法,也是一种更适合有限的可用空间的方法,那就是执行单个信息擦除-设置MERAS并清除擦除。 根据slau144j,这两种方法都不会擦除任何信息空间。
质量 主擦除所需的时间是否超过四 段擦除的聚合所需的时间? 是否有其他 考虑因素会导致人们更喜欢 单个句段擦除方法?
这与主题略有不同,但TI是否提供了与此自定义BSL协议相匹配的Windows BSL闪存软件样例?