This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP430G2553

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580314/ccs-msp430g2553-msp430g2553

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用带有nRF24L01模块的msp430g2553,并且我正在尝试与另一个msp430g2553和nRF24L01进行通信。

我使用了示例代码IKE-USCEA-TX/Rx,但当我在CCS上启动程序时,代码中出现了问题:

#include <MSP4S.h>
包括"msprf24.h"
#include "nrf_userconfig.h"
#include "stdint.h"
volatile unsigned int用户;
INT MAIN ()
uINT8_t地址[5];
uINT8_t buf[32];
WDTCTL = WDTHOLD | WDTPW;
DCOCTL = CALDCO_16MHz;
BCSCTL1 = CALC1_16MHz;
BCSCTL2 = DIDS_1;// SMCLK = DCOCLK/2
// SPI (USCI)使用SMCLK,首选SMCLK < 10MHz (nRF24的SPI速度限制=10MHz)
//红色LED将是我们的输出
P1DIR || BIT0+BIT6;
P1OUT &=~(BIT0+BIT6);
用户= 0xFE;
/* nRF24L01+库配置变量的初始值*/
RF_CRC = RF24_EN_CRC | RF24_CRCO;// CRC启用,16位
rf_addr_width = 5;
RF_speed_power = RF24_speed_1Mbps | RF24_POWER_0dBm;
RF_channel = 120;
msprf24_init();
msprf24_set_pipe_packetsize(0,32);
msprf24_open_pipe(0, 1);//使用增强型ShockBurst打开管道#0
//设置我们的RX地址
addr[0]= 0xDE;addr[1]= 0xAD;addr[2]= 0xBE;addr[3]= 0xEF;addr[4]= 0x00;
w_rx_addr (0,addr);
//接收模式
如果(!(RF24_QUEUE_RXEMPTY & msprf24_QUEUE_STE()){
flush_rx();
}
msprf24_activate_rx();
LPM4;
而(1){
如果(RF_IRQ和RF24_IRQ_STagged){
RF_IRQ &=~RF24_IRQ_STagged;
msprf24_Get_IRQ_Reason();
}
如果(RF_IRQ & RF24_IRQ_RX || msprf24_Rx_pending()){
r_rx_payload (32,buf);
msprf24_IRQ_CLEAR (RF24_IRQ_RX);
用户= buf[0];
IF (buf[0]=='0')
P1OUT &=~BIT0;
IF (buf[0]=='1')
P1OUT |= BIT0;
IF (buf[1]=='0')
P1OUT &=~BIT6;
IF (buf[1]=='1')
P1OUT || BIT6;
}其他{
用户= 0xFF;
}
LPM4;
}
返回0;
}

在此行中:  

IF (RF_IRQ和RF24_IRQ_STagged)  

当我运行我的程序时,它不会通过IF命令,也不会开始传输或接收。

我选择了USCI A,链接如下:

nRF24L01 Vcc - LP针脚1 VCC。
nRF24L01接地- LP针脚20接地。
nRF24L01 MI - LP引脚3 WFP 1.1 USI_A0 SPI模式:从属数据输出/主输入。
nRF24L01 MO - LP引脚4 WFP 1.2 USI_A0 SPI模式:从属数据输入/主输出。
nRF24L01 SCK - LP针脚6 WFP 1.4 USI_A0时钟输入/输出。
nRF24L01 CE - LP针脚8 WFP 2.0 通用数字输入/输出针脚。
nRF24L01 CSN - LP针脚9 WFP 2.1 通用数字输入/输出针脚。

nRF24L01 IRQ - LP针脚10 WFP 2.2 通用数字I/O针脚。

我该怎么做? 感谢您的关注。  

卡洛