This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:MSP-EXP430G2代码上载问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580238/msp-exp430g2-msp-exp430g2-code-upload-problem

部件号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他部件:Energia

您好,

我尝试通过Energia将示例代码上载到MSP董事会,但没有成功。 Energia向我显示错误消息的详细信息如下:

Energia:Windows.10E18 (1.6 10),主板:"MSP-EXP430G2553LP"

<command-line>:0:12:警告:宏名称后缺少空格[默认启用]


草图使用760字节(4 %)的程序存储空间。 最大值为1.6384万 字节。
全局变量使用20字节(3 %)的动态内存,而局部变量则保留492字节。 最大值为512字节。
MSPDebug版本0.22 -用于MSP430 MCU的调试工具
版权所有(C) 2009-2013 Daniel2013 Daniel Beer < dlbeer@gmail.com >
这是免费软件;请参阅复制条件的来源。 没有
保修;甚至不适用于适销性或特定用途的适用性。

usbutil:找不到匹配0451:f432的设备
上传草图时出错

此报告将提供有关的更多信息
"编译时显示详细输出"
选项已在文件->首选项中启用。

我需要知道什么地方出了问题,以及如何解决问题。

谢谢