This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2001:当DCO/VLO或MCU发生故障时,MSP430G2001上的GPIO状态

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580186/msp430g2001-the-gpio-status-on-msp430g2001-when-dco-vlo-or-mcu-failed

部件号:MSP430G2001

尊敬的专家

 当DCO/VLO或MCU发生故障时,MSP430G2001上的GPIO状态是什么?

通常,MCU出现故障时,GPIO应保持在LO或HI。

MCU出现故障时GPIO是否会切换或不稳定?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey:

    GPIO状态取决于MCU的故障方式。 能否指定MCU发生故障的条件和流程?


    MSP客户应用程序,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DCO和VLO是简单的R-C振荡器,因此,出于实际目的,不会出现故障。

    如果由于某种原因CPU停止执行,GPIO引脚将保持其最后一个值。
    如果MCU被重置,GPIO引脚将进入其启动状态,即输入(高阻抗),因此它们可能处于浮动状态。

    除非某些软件切换PIN状态,否则无法进行切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Wei

    感谢您的评论。
    这与我想象的一样。
    客户表示我们的竞争对手中有一个遇到了问题,所以他希望我仔细检查一下。