This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2432:ADC问题

Guru**** 2925820 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580056/msp430g2432-adc-issue

部件号:MSP430G2432

团队,

我的客户在使用MSP430G2432 ADC时遇到问题:

我正在使用的MCU上的ADC遇到了严重问题。  我有一个产品发送给客户。 它在大约5小时的测试中发挥了很大作用。  当客户尝试使用时,其行为不符合其应有的要求。  我将装置放回,发现读取传感器电压的模拟针脚读数不正确。  我测量了引脚处的电压,电压为~3.3V,但ADC读数为~850个计数。  什么会导致该针脚突然开始错误地读取电压?  

谢谢你

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Viktorija,

    预期值是多少?
    ADC是如何配置的,您使用的是内部还是外部参考?
    如果是外部,您是否检查了外部参考引脚上的电压?
    您的VCC是什么?
    "客户尝试使用时"的确切含义是什么? (从lpm唤醒,重启,重置...)
    如果您用新的微型替换,会发生什么情况?
    微焊在电路板上吗?

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukas:

    我是客户有问题。 感谢您的快速响应! 下面是对您的问题的回答。

    预期值是多少?
    大约1028 (我正在使用10位ADC)

    ADC是如何配置的,您使用的是内部还是外部参考?
    我使用VCC作为参考

    您的VCC是什么?
    3.3V

    "客户尝试使用时"的确切含义是什么? (从lpm唤醒,重启,重置...)
    我需要在这里提供更多信息。 本产品是一种感应环境光线的光源。 此处提及的客户是我们公司的客户。 在我测试了几个小时的时候,指示灯工作正常。 当那个人试图使用它的时候,光从未感知到黑暗。 当我拿到它时,我在Code Composer Studio中调试了代码,发现读取光电晶体管上的电压以检测暗度的针脚读数为850个计数,尽管我测量的电压接近3.3V。

    如果您用新的微型替换,会发生什么情况?
    我现在就准备好尝试一下了。 我会尽快通知您。

    微焊在电路板上吗?
    是的。 它采用TSSOP封装。

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukas:

    我的一位同事帮我解决了我的问题。 结果是我对ADC采样太快。 增加采样和保持时间并降低ADC时钟频率后,它便开始正常工作。 奇怪的是,它一开始就起作用了,但由于它已经修复了,我不会太担心:)

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢您提供信息。

    我将关闭此案例。

    Lukas