This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:能否放大GPIO提供的电压和电流。

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579963/msp-exp430g2-can-i-amplifier-the-voltage-and-current-that-i-get-from-the-gpio

部件号:MSP-EXP430G2

您好,

我的启动板工作正常,提供3.6 伏特的电压输出。 我必须将其与需要4.8V电压的传感器一起使用。 如何放大微控制器针脚的输出?  

您是否有自己喜欢的内放大电路? 我想使用741个运算放大器。  

请告诉我您认为哪一个是更好的选择,以及我应该采取哪种方式。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要4.8V作为电源,则这可能是错误的尝试。 USB连接器旁边的LaunchPad上提供5V电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Charlene:

    我必须更正Dennis,因为MSP-EXP430G2 Launchpad主板上没有5V线路。 这是首款即将推出的LaunchPad板,自此之后,LP标准发生了变化。 您将需要为所连接的5V部件提供单独的电源,并且需要在所述部件和MSP430之间使用某种级别转换器,以便它们在不影响MSP430的情况下进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们构成电平转换器IC:
    www.ti.com/.../TXB0104
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace H 说:
    由于 MSP-EXP430G2 Launchpad主板上没有5V线路布线,我必须在此处更正Dennis。[/QUOT]

    刚刚下载的当前文档和USB连接器附近的5V TP1垫仍然存在:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊尔马尔斯

    由于USB连接,它的存在是正确的。 让我重提一下,5V线路与我们的其它启动板不同,后者将5V输出到板底部的插头或接口板上。 我不建议焊接到或使用来自Launchpad仿真的引脚/焊盘。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TP1是我所说的连接。 您可以将插头的单个触点焊接到孔中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUEOTE USER="Jace H"]让我重新表述一下,与我们的其他启动板相比,5V线路不容易到达,后者将5V输出到主板底部的接头或垫上。[/QUET]

    的确,这里需要焊接。

    Jace H 说:
    我不建议焊接到或使用来自Launchpad仿真的引脚/垫。[/QUOT]

    您应该不会给出任何会使保修失效的建议(如果有)。 另一方面,我会毫不犹豫地提出这样的解决办法。 是的,如果出现错误,用户可以炸毁USB主机/计算机。 因此,您需要自行承担使用风险,但请放心-如果一切正常,则高达100mA的电流工作正常。