This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579865/msp430g2553-msp430g2553

部件号:MSP430G2553

我们在MSP430G2553部件上遇到重置问题,我们在2017年2月27日保存了样品,订单号为137.7204万。在同一张卡中,当我们更换 之前拥有的控制器时,它工作正常。为什么我们会遇到此问题, 是批次问题 还是其他问题,请 尽快澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Murali!

    复位问题是什么意思? 您能否展示硬件的示意图? 为什么要添加这么多不相关的标签?

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7608.RESET.pdfThank您的提示回复。 I仅连接了47k和2.2nF作为复位电路。 我们在47k电阻器上得到1V的压降。 因此,我的MC始终处于重置状态。 我们也将47k更改为4.7K,但下降幅度增加到1.5V至1.7V。 我们已从调节器提供3.3 电压。 我们在VCC引脚上获得3.3V电压。 我们只在使用某些IC时才会遇到这个问题,如果我们用旧卡的MC替换,我的卡工作正常

    是这个复位问题,还是微处理器问题,我们不能解决,请您澄清一下,我们非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够提供问题的示波器屏幕截图,包括开机期间的RST和VCC线? 请卸下2.2 nF电容器并报告任何更改。 同一批中的所有设备是否都出现故障,或者只有少数设备出现故障,如果出现故障,则占多少百分比? 您能否提供IC标记的图像? 您的测试设置是什么?您如何验证设备从不会逃避重置(编程失败,代码不运行或其他)?

    此致,
    Ryan