This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:RTC引脚连接

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579255/msp430f5659-rtc-pin-connections

部件号:MSP430F5659

您好,

我正在使用msp430f5659微控制器。 我想使用它的内置RTC模块,并对与其相关的引脚的连接感到困惑,因为TI文档中没有应用电路。 请向我推荐电路作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish!

    大多数RTC操作发生在MSP内部,因此请详细说明您的问题。 这话什么意思? 用户指南中的第22章和后续章 节介绍了RTC, 代码示例 中还提供了RTC的示例。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我在Xin和XOUT引脚和VABK引脚之间通过470nF连接了32.768kHz的囊性连接。 我在VBAT和GND之间连接了一个蓄电池,但我想在电路接通时提供VCC,否则它应该使用蓄电池工作。 在没有任何开关IC的情况下,是否有任何方法可以在VCC和电池之间切换? 什么是RTCCLK引脚连接?