This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7791万:需要帮助以编辑EVM430-F6779的电子测量仪校准软件

Guru**** 2531670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577961/msp430f67791-need-help-to-edit-emeter-calibration-software-for-evm430-f6779

部件号:MSP430F6.7791万
主题中讨论的其他部件:EVM430-F6779

您好,我之前购买了EVM430-F6779套件A,并随附了校准软件以校准仪表。 我正在试用该套件,需要编辑软件并对其进行增强。 注释sla577g的第30页给出了校准GUI。 我需要与TI工程师讨论我是否拥有完整的源文件,因为我无法在Visual Studio中构建它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kunal,

    很遗憾,GUI的源代码不可用。 它的设计允许用户轻松校准设备并查看测量的功率/能量值。 GUI使用MSP430F6.7791万来回发送命令,因此请参阅'emeter-dlt645.c'文件,该文件实施了一台状态机,用于结构化和以特定格式发回数据。 对于您的应用程序,您可以自定义此文件,使其符合特定应用程序/接口的协议。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    按照您建议的方法,您能否告诉我是否可以进行以下自定义:
    目前,校准软件读取3个相位的电压和电流值,然后用户在GUI中输入百分比错误。 我想通过告诉校准软件所需的电压和所需的电流值来实现此过程的自动化。 这样,校准软件可以自动计算百分比误差并校准仪表。 是否可以在不编辑校准软件源文件和只编辑'emeter-dlt645.c'文件的情况下完成此操作?
    谢谢
    -Kunal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您有两个EVM。 对于第一个,请按照《用户指南》中的说明进行校准。 在GUI中,您可以获取校准系数。 执行校准过程后,您可以采用这些系数,并在'emeter-3ph-neutral -6779 (a).h'文件中手动更新它们。 这些因素可在580和635行之间找到。 您需要重建项目,然后对第二个EVM进行编程。 这是手动校准设备的替代方法。 在这里,我假设EVM上的组件与MSP430器件之间的差异最小。 您可以连接GUI以查看这些因素使第二个EVM与第一个EVM的接近程度。

    要自动执行校准,我不会使用GUI。 相反,我要找出EVM所期望的协议,并使用终端程序(如串行端口实用程序)在主机或PC上实施此协议。 另一个选项是将dlt645文件中的协议/状态机更改为更简单的结构和/或状态机中的命令。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    感谢您的及时回复。
    我知道我可以在'emeter-3ph-neutral -6779 (a).h'文件中编辑校准系数。 我无法为我的应用程序执行此操作,因为我需要100 % (或99.95 %)准确性。 我需要使用校准软件校准每个EVM。
    我正在考虑您关于创建我自己的终端程序的建议。 此校准算法是TI的属性吗? 我可以询问您算法或校准软件如何执行算法吗?
    我不知道校准软件如何处理百分比误差并将其转换为校准系数。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    请回复。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 用户指南中图25中的校准系数示例,误差百分比应为应用于现有校准系数的变化量。 例如,如果电压校准因子为1.0651万,而您需要通过5 % 将其增大,则新电压因子应等于1.0651万 +(0.05 * 1.0651万)= 1.1183万。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,James。
    我将尝试以这种方式修改校准系数。