This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430FR6972:如何精确计算ADC12_B采样频率

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579705/starterware-msp430fr6972-how-to-calculate-adc12_b-sample-frequency-exactly

部件号:MSP430FR6972

工具/软件:Starterware

您好,,先生

我想知道 如何精确计算ADC12_B采样频率。 从MSP430FR6972用户指南的第673页,我知道ADC采样周期 由 采样时间,同步时间,转换时间和一个时钟周期组成。 图片如下:

但是,我有一些疑问:

1.同步时间有多长?

ADC本地参考缓冲器的用途是什么?  REF_A模块生成的参考电压是否为ADC本地参考缓冲器?

3.一个时钟周期 的时钟源是什么时钟,MCLK或ADC12_B时钟?

翻新,

Jent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jent,

    1.同步时间少于一个时钟周期,因为它等待ADC12CLK的下一个上升边缘,通常可以认为它是0.5 ADC12CLK平均周期。
    2.如果ADC12VRSEL= 0001,0011,0101,0111,1001,1011, 1101或1111,则使用REF_A缓冲区,ADC必须等待ADC12RDYIFG设置。
    3. ADC12_B时钟。

    评估准确采样频率的最佳方法是生成测试代码并测量完成转换之间的时间。 这也取决于转换启动和选择的模式。

    此致,
    Ryan