This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:如何使MSP430同时支持SMBus和PMBus

Guru**** 2532800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-PMBUS, MSP430-SMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579672/msp430g2553-how-to-make-msp430-supporting-both-smbus-and-pmbus

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:MSP430WAREMSP-PMBusMSP430-SMBus

尊敬的专家

我的客户正在寻找一款同时支持SMBus和PMBus的MSP430。

他们需要SMBus到PMBus桥接器。

我在我们的网站上看到了有关如何使MSP430支持PMBus的文档。

SMBus怎么样?

哪种MSP430可以同时实现这两种功能?我们是否有支持这两种功能的固件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey:

    MSP430-SMBus和MSP-PMBus库均作为MSP430Ware的一部分提供,其中包含G2xxS 3和FR59xx器件的示例和文档,可轻松迁移到具有类似引脚可用性,内存空间和计时器功能的其它MSP430衍生产品。 首选两个独立的I2C外设,因为MSP430应充当SMBus从设备和PMBus主设备。

    此致,
    Ryan