This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2211:使用FTDI Dongle进行SBW编程

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579580/msp430g2211-sbw-programming-using-ftdi-dongle

部件号:MSP430G2211

您好,

我正在设计基于MSP430G2211的PCB。 我对PCB设计和TI MCU的一般使用都很新。 我的计划是通过SBW直接使用FTDI JTAG加密器对芯片进行编程:

http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_C232HM_MPSSE_CABLE.PDF

在我实施设计之前,我想确保我不会错过有关如何对这些MCU进行编程的信息。

是否可以通过连接到MCU上的SBWTDIO (带有47k上拉电阻)和SBWTCK引脚来直接使用此加密狗进行编程?

欢迎提出任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!

    引用的FTDI JTAG加密器似乎仅支持4线JTAG,而不支持2线SBW。 我个人不知道C232HM被用于通过SBW对MSP430进行编程的实例。 有关SBW计时和通信协议的更多信息,请参阅硬件工具的用户指南(SLAU278)和JTAG用户指南(SLAU320):

    www.ti.com/.../slau278y.pdf
    www.ti.com/.../slau320x.pdf

    此致,
    Ryan