This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633电子锁参考设计captatedesignCenter文件

Guru**** 2943780 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPCAPTDSNCTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578872/msp430fr2633-msp430fr2633-e-lock-refer-design-captivatedesigncenter-file

部件号:MSP430FR2633
主题:MSPCAPTDSNCTR中讨论的其他部件

你(们)好

我的客户必须将电子锁转至其应用程序。

www.ti.com/.../tiduc04.pdf

但问题是我在软件包中找不到GUI文件。

是否可以提供参考GUI . ser文件?

谢谢

Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashley,

    MSPCAPTDSNCTR MSP Captivate设计中心GUI可在其相应的工具页面上下载。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已经知道从哪里下载GUI,

    我需要的是从链接下载的示例项目中的.ser文件

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=tidccs4&fileType=zip

    需要您的帮助以了解如何获取.ser文件,谢谢。

    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ashley,

    《用户指南》中没有提到附加的GUI,并且提供的软件资源仅用于CCS项目,因此您需要更具体地了解所需内容。

    此致,
    Ryan