This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:DCO校准值丢失的内存问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579475/msp430g2553-memory-issues-where-the-dco-calibration-value-is-lost

部件号:MSP430G2553

团队成员,您好!

希望你一切顺利。

客户正在询问有关MSP430s内存处理的任何应用手册,培训视频,最佳实践和/或文档。

它们在其系统中使用MSP430G2553,并且我们遇到了一些内存问题,即DCO校准值丢失。

此致,

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有数据写入到信息A段?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Randhir,

    如Dennis所述,此零件的DCO校准常数存储在信息A内存中。 如果信息A已擦除,则DCO常量也已擦除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Randhir,
    在用户指南和数据表中介绍内存管理时,我们提到MSP430G2xx器件中的DCO校准常数驻留在信息存储器A段中。
    _________________________________
    段A包含校准数据。 重置后,区段A将受到保护,防止编程和擦除。 IT
    可以解锁,但如果设备特定的校准数据为,请小心不要擦除此分段
    必填。
    ____________________________________

    默认情况下,所有工具(CCS,IAR,Elprotronic)都将保护此功能,但此功能是可选的,用户可以更改此功能以将此内存用于数据/代码。 现在,当您在解锁后试图在此信息存储器上写入任何内容时,必须先将其擦除,否则可能会导致丢失DCO常量(如果未注意)。
    但是,Elprotronic工具(FlashPro/GangPro)具有用于校准这些设备的附加功能。 如果被意外擦除,则可以购买和使用相同的产品。

    此致,
    Vikas Chola