This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要以前版本的BSLDEMO2 (版本2.0)的源代码

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579407/need-source-code-for-previous-version-of-bsldemo2-version-2-0

主题:MSPBSL中讨论的其他部件

最新版本的MSPBSL_ Scripter_win.zip包含BSLDEMO2.exe (版本2.1)的exe和源代码。  我需要找到以前版本v 2.0 的源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从哪里获得版本号? 最新的BSL-scriptter软件包具有2.01 v,此版本与v 2.00 之间唯一的区别是G2xxS部件的固定波特率(处理以0x25开头的设备ID)。 版本历史记录可在BSLDEMO.C中找到

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个由飞行营设计公司为他们的FCD-PRG01接口设备准备的v 2.0 的修改版本。 但正如他们在pdf中指出的:

    “SLAU319的TI支持文件包括用于与1/2/4xx SLS进行通信的命令行演示实用程序。 此实用程序称为“BSLDEMO2.exe”,设计用于与SLAU319 4.1 “硬件说明”一节中描述的示例硬件配合使用。 FCD-PRG01通过提供BSL控制软件的VCP接口来模拟此硬件。 但是,如TI参考硬件中所示,FCD-PRG01不包括RST和TCK上的反相缓冲器。 此外,FCD-CBL01交换RST和TCK引脚(相对于虚拟COM端口RTS和DTR引脚)。 因此,必须修补和重新编译TI提供的BSLDEMO2.exe实用程序源代码,以便与FCD-PRG01 + FCD-CBL01组合正确配合使用。 可从 www.flyingcampdesign.com/msp430-bsl-programr.html下载BSLDEMO2.exe的修补版本 ,而可从 github.com/FlyingCampDesign获取修补源代码。 "

    我已经得到了所有这些,结果是他们修改了2.0 v,而不是v 2.1。 我想将原来的TI 2.0 v与FCD的修改源代码进行比较,以确定它们的确切更改。 我想这样做是因为我正在处理的接口可能与TI和FCD设计不同,并且可能需要进行与FCD类似的更改。 当然,我会对2.1 v进行更改,但我需要v 2.0 来比较DTR和RTS及其极性。

    v 2.0 的来源是否不可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使所有的BSL-scriptter旧版本都只包含v 2.01 ,但是这两个版本之间的差异非常小,我不希望您在修补和重新编译项目时遇到任何关键问题。 同样,没有BSLDEMOv 2 2.1 版本,因此您可以预期DTR/TCK和RTS/RST极性是一致的。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我指的是v 2.01 ,而不是2.1 v。 无论如何,exe的v 2.0 包含在sla535a附带的zip文件中,所以可能Leo Hendrawan在某个时候就有了它的来源。 但如果不可用,则不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 结果是一个表达式。