This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:如何调整电源电压。

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PM64F, MSP-FET, MSP430FR5972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579419/ccs-msp-fet-how-to-adjust-supply-voltage

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部件:MSP-TS430PM64FMSP430FR5972

工具/软件:Code Composer Studio

在硬件工具用户手册(slau278y)中,我看到以下列出的MSP-430的一项功能:

-软件可配置电源电压,介于1.8V和3.6 V之间,电流为100mA

如何配置此耗材? 我当前正在目标板(MSP-TS430PM64F)上的VCC上读取1.4V,这对于处理器来说很合适,但我想为需要3.3 V的附加电路供电

我正在  Windows 7企业版(Service Pack 1)上使用CCS版本:7.0 .0.0.0043万

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于MSP430器件的1.4 V VCC是不可接受的,因为它们需要使用1.8 至3.6 V进行操作。 您使用的是哪款MSP430系列?您是否确定测量的是DVCC/AVCC线路而不是VCORE或DVIO?

    默认情况下,MSP-FET从JTAG引脚2提供3.3V电压,可以在CCS调试器会话期间通过更改Tools→Debugger Options→MSP43x Debugger Options (MMSP4SP)下的Target Voltage设置来更改此电压。 也可以在编辑会话期间通过项目→属性→调试→MSP430属性→目标电压来更改。

    调试器指南(SLAU647)或CCS用户指南(SLAU157)中提供了更多信息。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在PM64F板上的VCC和GND引脚处进行测量。 主板上的系列为MSP430FR5972 Rev A
    在CCS编辑模式下,我检查了属性,看到它被设置为3300 mV -
    现在,当我尝试打开调试会话时,我收到一个以前没有看到的错误:

    初始化仿真器时出错:
    USB FET的电压1406值不正确/不允许

    我拔下USB电缆并重试,这次的值为1422。

    它将不再允许我进入调试会话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊! 我在主板上设置了外部电源跳线。 已将跳线(J1)移至内部电源位置,我正在处理3.3V的业务。

    谢谢!