This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:传感器和射频模块

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSPDRIVERLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579303/msp430f5529-sensors-and-rf-module

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: MSPWAREMSPDRIVERLIB

您好,

我是MSP430 MCU的新用户,但在MCU和编程方面有一些经验,

我想使用MSP430F5529创建一个原型,它将连接一对传感器和一个射频模块

这样我就可以传输数据了。

我正在研究CCS并使用DriverLib对MSP进行编程。

我的问题是:

我是否需要为使用的每个传感器提供库? (我主要编程了arduinos),如果是,我应该将它们包括在哪里?

我不知道如何使用射频模块,遗憾的是我的编程技能不是很好,所以我尝试了几次,但都没有成功。

我使用的射频模块是RFM96希望收发器模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick!

    RFM96使用SPI进行数据传输,因此您应该从一些SPI示例开始。 在产品网站上有适用于您的处理器的代码示例,这些示例也涉及SPI,但我猜它们没有使用MSPDRIVERLIB。 您可能需要了解MSPWARE。 您计划使用其他哪些传感器?

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Dennis,非常感谢您的回答,这似乎是一个好的开始方式。 我会研究一下。

    我的主要目标是创建一个低功率传感器节点。 我将从温度和湿度传感器开始,如果我让它与这两个和RF模块一起工作,我将继续添加更多传感器。