This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP432P401R:MSP432 BSL脚本程序,用于ARM CPU,不是64位或x86 Linux系统

Guru**** 2532800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579337/linux-msp432p401r-msp432-bsl-scripter-for-arm-cpu-not-64bit-or-x86-linux-systems

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Linux

您好,

所以我有一个运行Debian 8的嵌入式ARM Linux CPU。

我不加载用于Linux 32位计算机的BSL脚本,因为没有ARM。

这里有源文件。 我将它们复制到我的ARM amchine并尝试为其构建脚本,但我遇到了以下问题:  

是否有人拥有ARM CPU的BSL脚本? 我的目标是在ARM处理器上闪存MSP432 (如果有可用更新)。  

TI是否具有用于ARM CPU (如BeagleboneBlack)的BSL脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    如果我正确地理解了您的问题,您需要一个以BSL脚本程序(基本上是程序员)的形式运行的应用程序,您可以在ARM机器上执行它吗? 您能在这里详细解释一下ARM机器/ ARM处理器的含义吗? 它是特定硬件吗?

    如果您的意思是希望在特定硬件中实施BSL脚本,那么我们目前没有可直接在您的硬件上实施的特定应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    我刚刚意识到您的发现还有另一条线索。 我会详细介绍,并很快回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fatmawati:

    我还在尝试在桌面x86 Debian PC上构建源代码,并遇到相同的链接错误。
    在我的另一个线程上粘贴这些错误。 我认为这只是一个链接问题。