This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:最大串行端口数(SPI,UART,I2C)

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579263/msp430f5419a-maximum-no-serial-ports-spi-uart-i2c

部件号:MSP430F5419A

我们正在其中一款产品中使用MSP430F5419A。 我们使用7个串行端口(2个UART,4个SPI,1I2C)。 根据数据表,最多允许4个串行端口。 但是,对于完整的MCU,此限制为4,或者我们是否可以使用来自USSCI_A的4个串行端口和来自USSCI_B端口的4个串行端口?  

谢谢,此致,

Dnyandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430F5419A具有8个USCI模块:

    UCA0-UCA3各支持UART和SPI
    UCB0-UCB3各支持I2C和SPI

    SPI STE和CLK引脚在UCAx和UCBx外设之间共享,但如果您将3引脚SPI与GPIO CS引脚配合使用,则这不会有任何区别。 您还可以通过单总线驱动多个SPI和I2C设备,以减少所需的USCI数量并节省引脚空间。

    此致,
    Ryan