This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5514:时钟速度较高的问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579171/msp430f5514-problems-with-higher-clock-speeds

部件号:MSP430F5514

我有一个成熟的嵌入式应用程序,已经开发了几个月。 原型运行良好,但在生产过程中,有关设备的50 % 的问题却未能解决。 我终于能够通过将时钟速度从16 MHz降低到8 MHz来修复出现故障的主板。 该部件的工作频率应高达25 MHz。 我正在同步内部32 kHz时钟的PLL。 崩溃的性质是CPU刚刚在随机位置运行代码。 我有很多代码需要完成,以找出与此问题相关的其他内容。 我用相同的时钟初始化代码编写了一个非常简单的程序,它似乎工作正常。

我想知道是否有人在MSP430F14或任何MSP430Fx系列部件上看到过类似的内容。 我还希望了解代码/MPU中可能导致此类情况的其他方面的任何想法。 勘误表中似乎没有与时钟速度有关的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mike Ray"]我想知道是否有人在MSP430F14或任何MSP430Fx系列部件上看到过类似情况。

    确实如此。 论坛上有很多类似的报告。 您应先尝试搜索。 最可能的原因- Vcore/MCLK规格违规,导致CPU崩溃或错误执行代码。