This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432中的非易失RAM

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578659/msp432p401r-non-volatile-ram-in-msp432

部件号:MSP432P401R

MSP432是否具有非易失性柱塞部分?

如果是,我们如何访问它?

我正在尝试存储一些计数器值,用于在MSP432断电或突然关机之前满足的某些条件。

请提供一些信息。

提前感谢您的参与

Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    SRAM是易失性的。 您可以将SRAM的内容配置为在LPM3和LPM4期间维护。 Bank0始终保持不变( www.ti.com/.../slau356e.pdf )。 如果断电,则应将内容写入闪存 。www.ti.com/.../slaa704.pdf

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Chris的回复。
    我已经阅读了文档slau356e,您已提供了链接,但我不理解。

    我在固件中使用RTOS时,是否有任何示例代码可以看到此概念的实施。
    或者,如果您能够详细阐述这个概念,就会更加方便。

    谢谢你
    Vikram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    是否对基于RTOS的数据变量闪存写入和读取示例进行了更新?

    谢谢你

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有一个例子,但我会继续寻找。 您能否在事件或任务的上下文中使用此功能?

    dev.ti.com/.../

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会试试这个,然后再回来。 希望您能在基于RTOS的平均时间内找到一个。

    谢谢你
    Vikram