This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2102:电容感应-有源防护环

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578636/msp430g2102-capacitiive-sensing---active-guard-ring

部件号:MSP430G2102

您好,

我正在使用MSP430G2102设计高容量液位感应器。  最初的设计工作良好。  但是,我们希望实施主动防护环以提高性能。  我已使用活动的保护环阅读应用手册,但没有阅读包括使用MSP部件的应用手册。  请告诉我如何从硬件和软件两个方面实施此功能。

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    CAPSENSELIBRARY不支持有源保护环,但通常使用无源GND保护环。 如果您对TI提供的最新电容式触摸技术感兴趣,那么我建议您研究Captivate,MSP-Capt-FR2633是一款经济实惠的MCU开发套件,可帮助您开始设计。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan,

    是否有任何方法可以独立驱动护圈,从而有效提高性能?

    谢谢!

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道MSP430 CAP触摸解决方案的这种方法。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    Captivate技术实现了接近感应,手掌抑制和基本湿度抑制的防护通道,必须针对特定应用进行调整,这可能是您所寻找的: software-dl.ti.com/.../ch_design.html

    此致,
    Ryan