请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 主题中讨论的其他部件: MSP430WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
我们需要将DCO时钟速度设置在1MHz和8MHz之间,具体取决于我们的电源电压。 不过,我不能肯定我们是按适当的次序来订定登记册。 有人能确认我们的做法是正确的吗?或者指出我们在哪些方面出现了问题?
我们的程序如下:
void CONFIG_CLK_8MHZ (void)//以8 MHz运行时钟
{
DCOCTL = 0;
BCSCTL1 = 7;
BCSCTL1 = CALC1_8MHZ;
DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
兆赫=8;
}
void CONFIG_CLK_1MHz (void)//以1 MHz运行时钟
{
DCOCTL = 0;
BCSCTL1 = 13;
BCSCTL1 = CALC1_1MHz;
DCOCTL = CALDCO_1MHz;
MHz = 1;
}