This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:通过SPI Bi线对MSP430F5438A进行编程

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, CC1120, CC1190, MSP430FR5739, MSP-EXP430FR5739, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579026/ccs-msp430f5438a-programing-the-msp430f5438a-via-spi-bi-wire

部件号:MSP430F5438A
线程中讨论的其他部件: CC1120CC1190MSP430FR5739MSP-EXP430FR5739MSP-EXP430G2MSP430G2553eZ430-Chronos

工具/软件:Code Composer Studio

我有 两个具有MSP430F5438A MCU的TI SmartRF收发器评估板。 我已将两个CC1120+CC1190连接1190连接到这些评估板。 我的意图是测试一个协议。  

不幸的是,我没有JTAG来编程 MSP430F5438A MCU。 我把这些板作为礼物送给我。  因此,我的计划是使用 TI的SPI Bi Wire协议(双线慢速编程协议)在此 评估板中对MSP430F5438A进行编程。

我从大学中找到了MSP430FR5739 Launchpad,连接方式如下

 RST/NMI/SBWTDIO 引脚连接至Launchpad上的Reset引脚

 测试/SBWTCLK 引脚至启动板上的测试引脚。

但是我的CCS抱怨说

" 连接 到目标时出错: 找不到设备(或设备不受支持)"

我无法购买JTAG,并且想知道哪个Launchpad板能够在  TI SmartRF收发器评估板中对MSP430F5438A进行实际编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要连接VCC和GND才能使用正确的FET进行此操作,但是MSP-EXP430FR5739仅支持FR57xx,F5638和F6638设备。 有关详细信息,请参阅MSP调试器用户指南(SLAU647)的表1: www.ti.com/.../slau647f.pdf

    任何具有EZ-FET的LaunchPad变体都可用于对MSP430F5438A进行编程,因此,MSP-EXP430FR5739或MSP-EXP430G2除外。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hary,

    MSP430FR5739-EXPBoard无法对MSP430F5438A进行编程。 有关 哪些调试程序可以编程哪些部分的详细信息,请参阅MSP调试程序应用说明中的表1。 www.ti.com/lit/slau647

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ryan和Jace回答我的问题,特别是指引我看该文档。 我确实参考过它,根据这一点,在我看来,只有一个程序员可以对 MSP430F5438A进行编程。 我将其相关摘录粘贴在下面。  

    根据本指南,只有 eZ430-RF2560能够对 MSP430F5438A进行编程。  

    在家,我有TI提供的以下套件。  

    MSP430G2553 Launchpad,MSP430 eZ430-RF2500-SEH和eZ430-Chronos开发工具以及MSP430FR5739支架。 有哪些功能可以帮助我使用  SPI Bi Wire对MSP430F5438A进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意支持所有可编程MSP430s的FET器件的首行。 您提到的所有工具都不能对MSP430F5438A进行编程。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Harry,

    正如Ryan所说,第一行建立了可以对所有MSP430s进行编程的程序员。 请注意,列出的EZ-FET版本可在MSP-EXP430G2之后生产的各种Launchpad上找到。