This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CCS编译器

Guru**** 2802235 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578767/compiler-ccs-compiler

主题中讨论的其他部件:Energia

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在将计量器与MSP 430微控制器连接起来,它仅用于步数计算目的。 我想计算传感器运动所检测到的脉冲...该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430的输入只是计步器的脉冲? 如果是这种情况,则应在捕获模式下使用计时器。 如果您使用的是需要通信外设(SPI,UART或I2C)的更复杂的传感器,则需要使用MSP430的相应(e)USCI模块。  请参阅数据表和用户指南中提供的信息。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能想看看Energia。 它有很多高级功能来实现这一目标。