This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578988/msp430f5438a-msp430f5438a

部件号:MSP430F5438A

鹿

任何人都能帮助我了解MSP的IBIS模型吗?如果没有,请说明模拟使用的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有可用于MSP430的硬件仿真模型,TI将来也不打算包括任何硬件仿真模型。 IBIS模型仅用于信号线路(终端等)上的信号完整性模拟。 由于MSP430输出相对较慢,IBIS文件对我们帮助不大,因此我们没有这方面的任何数据。 IBIS主要用于高速背板总线系统(FPGA,OMAP等)上的信号模拟。

    此致,
    Ryan