主题中讨论的其他部件: Energia, MAX232, TUSB3410
大家好,我正在使用Energia软件连接MSP430F5529和SIM900A。 我以前使用Arduino Uno试用过该代码,似乎工作正常。 但是,当我尝试使用MSP430时,串行监视器上没有输出。 几天前,我发现MSP430输出和sim900输入之间存在电压不匹配,正如线程的少数成员所建议的那样, 我应该使用电压转换器来转换MSP430板的3.3V输出,然后将其应用到sim900A模块。 为此,他们建议使用RS232。
我想知道转换MSP430的电压所需的连接。 我应该将RS232电缆连接到哪里?在哪里应用它的输出电压?
谢谢你。