This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:同时使用两个i2c引脚

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578751/msp432p401r-using-two-i2c-pins-concurrently

部件号:MSP432P401R

是否可以同时使用两个i2c引脚(例如uscib0和uscib1)? 我想使用两个具有相同从属地址的从属设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些模块(eUSI_A0,eUSI_A1,eUSI_A2,eUSI_A3,eUSSCI_B0, eUSI_B1,eUSI_B2,eUSI_B3)是完全独立的;您可以同时使用所有它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!