This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET430UIF

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPDS, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578706/msp-fet-msp-fet430uif

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部分: MSPDS

我在使用FET调试器时遇到问题。

我正在使用用于MSP430 v 5.60 的IAR IDE。 每次我尝试下载程序时,都会抛出一个错误,指出:无法在指定的COM端口上找到MSP-FET430UIF:(Initialize),port=usb, version=0xffffffff。

我的PC是windows 10。 我之前在这台PC上使用过它, 但它没有 出现此问题。 我 尝试卸载FET驱动程序,但当我尝试更新它时,它显示一个错误,提示未找到驱动程序。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prema,

    您的PC上是否安装了CCS? 如果没有,您可以尝试安装CCS v7吗? 如果随CCS一起安装的驱动程序不能解决问题,也许您可以从MSP调试堆栈(MSPDS)手动更新'30M.dll'文件。 其他用户在Windows 10中使用MSP-FET430UIF时遇到问题。 我不确定Windows Update是否在后台执行了会影响此驱动程序的操作。

    最好最终将调试器更新到我们更新的MSP-FET,因为不建议将MSP-FET430UIF用于新设计(NRND)。

    下面是一些可能对您有帮助的其他线程。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序