This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:快速问题。 MSP430F149外部计时器。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578695/msp430f149-quick-question-msp430f149-external-timer

部件号:MSP430F149
主题中讨论的其他部件: MSP430F5172

大家好,我正在研究PWM Timer_B作为 MSP430F149.sla116的DAC输出。 由于MSP430F149的DCO限制,大约为32 kHz。 我是否可以向MSP添加外部晶体振荡器(40kHz)? 就像tiduai8a`s MSP430F5172一样。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yingkai:

    MSP430F149的DCO的最大频率为8MHz。 我们最新的部件(包括FRAM产品组合)的最大DCO频率>=16 MHz。 如果你愿意,你仍然可以使用一个外部40kHz的囊肿,但从你上面所说,这是没有必要的。

    此致,
    Caleb Overbay