This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F417:SPI实施

Guru**** 2926730 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F417, MSP430F4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578647/ccs-msp430f417-spi-implementation

部件号:MSP430F417
主题中讨论的其他部件: MSP430F4132

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

如何在MSP430F417上实现SPI通信?

SPI通信未出现在数据表中。 我选择这款MCU是因为它是支持LCD的最便宜的MCU。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ahmet:

    此设备不支持任何通信协议(包括SPI)。 如果要继续使用此设备,则必须开发SW SPI。 更好的选择是选择支持HW SPI的设备。 MSP430F4132与您拥有的LCD + SPI支持类似。