This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:MSP-Capt-FR2633的波特率设置

Guru**** 2535590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578566/ccs-msp430fr2633-baudrate-setting-for-msp-capt-fr2633

部件号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

关于开发套件MSP-Capt-FR2633,我们想知道串行通信的波特率是多少,我们会找到奇偶校验,停止位等的设置,但不会找到波特率。 我们尝试了从1200到11.52万的各种波特率,但打印自定义数据却毫无运气。

我们使用的是电话演示代码,它没有任何更改以供测试。 我们计划将串行通信用于其他目的。 我们确实找到了如下所示的波特率校准器链接,但它不起作用,因为我们不知道SMCLK频率。 将时钟设置为ACLK也未能获得所需的结果。

software-dl.ti.com/.../index.html

请告诉我们如何根据我们的要求设置波特率。

SMCLK和MCLK配置与常规MSP430时钟配置不同。 自从我们刚刚开始使用FR2633以来,这需要相当长的时间。

此致,

Muruga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muruga:

    默认情况下,SMCLK源频率为2 MHz,预校准值为8,并且没有过采样或调制(来自Captivate电话演示/捕获/通信/捕获/捕获接口),因此速率为250 kBaud。 您可以使用示波器或逻辑分析仪进行验证。 请参阅《Captivate技术指南》的"软件库"->"通信模块和MSP-Capt-FR2633开发套件"->"使用HID网桥"部分。

    此致,
    Ryan