This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio-MSP:免费的CCSv6有任何限制,它是否可以与Windows X一起使用

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6435, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578513/ccstudio-msp-free-ccsv6-has-any-limitations-and-will-it-work-with-windows-x

部件号:CCStudio-MSP
主题中讨论的其他部件:MSP430F6435MSP-TS430PZ100CMSP-FET

您好,

我是MSP430F6435控制器的新成员。  

有人建议我使用正确的学习工具套件部件号 进行MSP430F6435开发?

我读了CCS版本6是免费的。 它是否有任何限制?它是否可以与Windows X配合使用?

 如果我需要购买更高版本,需要多少成本以及在哪里购买?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prathep,

    有关正确的开发工具,请参阅MSP-TS430PZ100C EVM和MSP-FET。

    低于v7的所有以前版本的CCS都是免费的,CCS 6.1 v.3是第一个支持Windows 10的版本: processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    此致,
    Ryan