This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:SD24模块勘误表

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578477/msp430f6779-sd24-module-errata

部件号:MSP430F6779

大家好

 

我有关于SD24_B模块的MSP430勘误表的问题。

 

 

1)此勘误表是否仅适用于-VFS MAX电压,或输入时从零到-VFS MAX范围?

2)错误输出是指固定值还是指无限期值?

 

MSP430F6779器件的SD3勘误表如下所述:

www.ti.com/.../slaz350s.pdf

功能:

应用-VFS时,在twos补码模式中会导致不正确的转换

 

描述:

当使用向左或向右两次补充模式配置SD转换器时

对齐和任何OSR设置,在输入端应用-VFS电压将导致

输出错误。

此致,

 

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    随附的是一些简单的测试数据,其中显示了参考的勘误表: e2e.ti.com/.../F6779xA_5F00_DataFormat_5F00_Output.xlsx

    如您所见,它与施加的最大VFS-电压有关,导致值为1,高于假设的最大限制。 请记住,SD24_B模拟输入范围不应超过VFS+或VFS-的80 % ,如数据表中SD24_B电源和建议的工作条件表的注释1所述。 仅此一项就可以消除从2的补码值中给出错误值的错误,所有值都将遵循用户指南中列出的格式。

    如果将此值应用于输入时出现错误,设备将给出错误计算值。 这涵盖了所有OSR的左对齐2和右对齐2补充数据格式。 如果您希望确保不发送不正确的值(即使只是值1),这不会影响偏移二进制数据格式。

    此致,
    Ryan