TI专家,您好!
请让我确认以下问题。
[问题]
请您教我如何禁用"FPU_simple_float_point_operation"示例代码的FPU功能,以确认性能与功耗?
如果您有任何疑问,请告诉我。
此致。
Kaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI专家,您好!
请让我确认以下问题。
[问题]
请您教我如何禁用"FPU_simple_float_point_operation"示例代码的FPU功能,以确认性能与功耗?
如果您有任何疑问,请告诉我。
此致。
Kaka
你(们)好
我想使用示例代码比较启用FPU和禁用FPU的性能。
我将"MAP_FPU_DisableModule"函数插入到"FPU_simeple_float_point_operation"示例代码中,如下所示。
但此代码不能正常工作。
**************************
#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/driverlib.h>
/*标准包括*/
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <mathing.h>
/*静态*/
静态挥发性布尔值扳动;
内部主(无效)
{
挥发性浮子fCalculate;
浮子ii;
翻转=假;
MAP_WDT_A_HoldTimer();
P1DIR = 0xFF;
MAP_FPU_DisableModule();
同时(1)
{
对于(ii = 0.0 ;ii < 20.0 ;ii ++)
{
fCalculate =(sin (50.5)*(12.2f / 50.1f)* 10.22f / 3)* ii;
}
MAP_GPIO_toggleOutputOnPin (GPIO端口P1,GPIO _PIN0);
}
}
**************************
您有什么方法可以比较它们吗?
此致。
Kaka