This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU,带D/A

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578414/mcu-with-d-a

正在寻找具有4通道DAC和12位分辨率的16/32位MCU。(我发现只有2通道)

我们是否有这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eli:

    MSP430具有多个具有12位DAC的器件,但不幸的是,所有这些器件仅具有1-2个通道。 您正在考虑哪种需要4个DAC通道的应用?