工具/软件:TI C/C++编译器
MSP430团队,
中断向量在 CCS生成的链接器.cmd文件中链接。 对于填充的引导程序,.cmd文件使用如下构造:
ECOMP0:{*(.int45)}> INT45类型= VECT_INIT
但是对于 特定设备的未填充(不是从外围设备实现)向量,它使用如下构造:
int44:{}> INT44
我想知道为什么会有差异。 换言之,为什么ECOMP0向量不是这样链接的:
int45:{}> INT45
我了解type=VECT_init的作用,因此我忽略了上面的内容。
谢谢!
David