This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TIA-0.1088万:TIA-0.1088万,IAR嵌入式工作台

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578307/compiler-tida-01088-tida-01088-iar-embedded-workbench

部件号:Tida-0.1088万

工具/软件:TI C/C++编译器

在 TIDA-0.1088万 参考设计中,哪个版本最适合打开F6.7641万工作区? 您能否向我提供下载该版本的链接?

此致,

HT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hira,您好!

    我建议使用最新版本的IAR。 据我所知,我们没有关于哪些版本最兼容的信息。 如果工作区是使用旧版本的IAR创建的,并且您收到错误/警告,我可以帮助您解决该问题。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试按照设计指南中的说明使用EW版本6.5 打开它,以使用编译器版本6.x或更高版本。 但我收到的信息

    "项目文件'emeter-app-6.7641万.EWP'是旧格式。 是否要将其转换为与此版本配合使用?"

    当我单击"确定"时,接下来的消息是

    "无法创建备份文件。 文件未被改动"

    "不是有效的项目"

    工具包和计量EWP将显示相同系列的消息。 请帮助我接下来要做什么

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hira,您好!

    使用IAR v 6.40 打开项目后,没有出现错误。 您应该可以在以下网址找到并下载此版本: supp.iar.com/.../

    尝试一下并告诉我结果。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!