This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何在Energia上将OLED显示屏与MSP432P401R配合使用?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578157/msp432p401r-how-to-use-oled-display-with-msp432p401r-on-energia

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:Energia

我正在atmega328p上使用1.3英寸OLED显示器,其库可用于Arduino,

现在,我将转向关于Energia的MSP432。 有人能建议如何将我的显示屏与MSP432连接起来吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议从SPI驱动程序开始。 您还可以为MSP432重复使用某些图形库代码,但我不知道这与Energia的协调效果如何。

    此致,
    Chris