This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432WARE:无法构建示例项目(SYSTEM_msp432...问题)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578010/ccs-msp432ware-cannot-build-example-project-system_msp432-issue

部件号:MSP432WARE
主题中讨论的其他部件:MSP432P401RCC3100BOOSTMSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我已经尝试构建CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R示例项目两天了,但这是一个疯狂的过程,只是尝试让此示例发挥作用。

我正在使用CCS 6.2 .0.0.005万 ,因为CCS 7.0 给了我很多问题(我在这里找不到很多关于使用v 7.0 的人)。 我从MSPWare MSPWare MSPWare.MSPWare获得了这个示例项目00.39 ,因为出于某种原因,当我下载最新的2.21 时,“Examples->主板”下没有“MSP-EXP432P401R”文件夹。 我正在查看此帖子以供参考:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/44.9989万/1625704#1625704</s>162.5704万 162.5704万

当我第一次尝试构建时,我遇到了1253个错误。 我发现了此帖子,但:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/50.5496万/1833451#1833451</s>183.3451万 183.3451万

从那里,我更新了MSP432仿真器(在CCS中,更新提到了MSP430仿真器??)。 仍然出现1253错误。 然后,正如用户在上一篇文章中所发现的那样,我进入 了"\ti\MSP\MSPWare_2_21_00_39\driverlib\inc\msp432p401r.h"并复制了该.h文件的内容,并将其放入 "\ti\ccsv6\css_base\arm\include\msp432p401r.h"。 这导致错误减少到66个。 所有错误都与“system_msp432p401r.c”相关。

下面是一些错误示例:

说明	资源	路径	位置	类型
#137 struct "<unnamed>"没有字段"BANK0_RDCTL"	system_msp432p401r.c	/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_Twit432P401R	行323	C/C++问题
#137				
				
struct "<unnamed>"没有字段"CC3100BO1_MSP4CT_401c"未命名的MSP1CT_MSP1c"字段"Dr_1bank1c"没有字段"Cr_m32r_m32r_MSP4c"的问题#1332c_MSP4c 标识				
				
				
				
符DCOIR_CONSTK_RSEL04" system_msp432p401r.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R行204 C/C++问题#20标识符未定义CS_CTL0_DCORSE_0"未定义的标识符MSPTT_MSPTT_CC432p401R_20 OST_SPOT_OST_CC4PC_NOST_NOST_NOST_NOST_CC4CC4100SC_0_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_CC4CC4CC4CC4CC4CC4CC10174PC_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_CC4CC4CC4CC4CC3PC_CC4CC4PC_NO_NO_NO_CC4CC4CC4CC4CC4CC4CC10174PC_INDE_INDE_NO_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_CC4CC4CC4CC4CC440</s>1.0174万 1.0174万				问题

有人对发生的事情有任何建议? 我试图在MSPWare中找到一个“系统”文件,想也许我应该将内容复制到CCS版本,类似于我对“msp432p401r.h”文件所做的操作,但我无法从MSPWare中找到“系统”文件/不知道在哪里查找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason,

    进展如何? 很高兴看到您使用MSP432 LP:)

    您是否可以为我确认您正在使用带有C版芯片的“红色”MSP432 LP?

    如果是,则您需要更新示例/代码库,以使用最新的CMSIS投诉MSP支持 文件。

    附带说明:我们已弃用对MSP432Ware的支持,并将所有现有演示和代码示例移至使用新的SimpleLink MSP432 SDK。

    使用SimpleLink MSP432 SDK需要7.1 或更高版本的最低版本。

    此致,

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑后添加:Simplelink SDK可从 www.ti.com/.../simplelink-msp432-sdk下载
    或通过 资源 资源管理器http://dev.ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    正在更新您请求的特定代码示例以实现SDK兼容性。

    离线联系我们,我们可以为您指明 正确的方向。

    -Priya