请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5972 我正在使用具有64 KB 内存 的MSP430FR5972,每个128字节有4个段。
我要使用第一段作为FRAM日志事件存储, 第二段用于上载.hex文件,以正常模式运行,第三段用于存储固件,以使用固件升级。
因此,这是不是可能的,或者我走 错了方向,请建议并纠正我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用具有64 KB 内存 的MSP430FR5972,每个128字节有4个段。
我要使用第一段作为FRAM日志事件存储, 第二段用于上载.hex文件,以正常模式运行,第三段用于存储固件,以使用固件升级。
因此,这是不是可能的,或者我走 错了方向,请建议并纠正我
您好,PK,
您是否要求使用引导加载程序来执行固件升级并将内存分区为不同的段? 我认为 MSP430FRBoot 会让您感兴趣。 它是我们FRAM部件的引导加载程序。 请查看并告诉我是否是您要查找的内容。
此致,
Caleb Overbay
您好,
我在上一篇文章中提到的MSP430FRBoot链接包含多个FRAM器件的代码示例。 虽然它并不完全包括MSP430FR5972,但在完全了解这些代码示例之后,可以将其移植到该设备。 另外,请通读 MSP430FRBoot–主内存启动器和MSP430 FRAM的无线更新(修订版 A)。 此应用报告描述了代码功能和结构。
此致,
Caleb Overbay