This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5729:FET-PRO软件-代码加载问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578175/msp430fr5729-fet-pro-software---code-load-issue

部件号:MSP430FR5729

您好,

在MSP430FR5729微型控制器中,我们将1 KB RAM配置为FRAM,以便通过修改链接器文件来增加FRAM的大小。

此链接器文件修改不允许US通过FET-PRO软件将代码加载到控制器。

那么,通过FET-PRO软件将代码加载到MSP430FR5729控制器中是否需要其它路径?

我们是否必须提供链接程序路径和代码路径才能将代码加载到微控制器中。

我们是否必须配置任何其他设置才能解决此问题。

如果有人知道这种情况,请帮助我解决这个问题。

此致,

Dipesh Karli

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipesh,

    您应该向FET-Pro430提供一个TI TXT文件,FET-Pro430已由IAR或CCS IDE编译,如果链接器文件出现问题,这些代码开发工具将会识别。 您是否已成功使用FET-Pro430将示例二进制映像(使用默认链接器文件构建)上载到FR5729设备? 提供FET-Pro430环境的屏幕截图,并在可能的情况下提供错误消息。 processors.wiki.ti.com/.../Generating_and_Loading_MSP430_Binary_Files

    此致,
    Ryan