This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Msp430f5529

Guru**** 2538030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577995/msp430f5529

我想读取A0至A9 A12,A13,A14,A15的14通道ADC12

这是我的配置

似乎行不通

任何人都能帮助我

void adc_init(void)
{
	P6SEL |= 0xFF; //启用A/D通道输入
	P7SEL |= 0x0F;
	P5SEL || 0x03;
	REFCTL0 &=~REFFSTR;
	REFCTL0 |= REFVSEL_2 + REFON;
	ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12MSC+ADC12SHT0_2+ADC12REFV/延长采样时间
	//为避免结果溢出+ V ref = 2.5V
	ADC12CTL1 = ADC12SHP+ADC12CONSEQ_3; //使用采样计时器,重复序列
	ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_0; // ref+=AVcc = 2.5V,通道= A0
	ADC12MCTL1 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_1; // ref+=AVcc,通道= A1
	ADC12MCTL2 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_2; // ref+=AVcc,通道= A2
	ADC12MCTL3 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_3; // ref+=AVcc,通道= A3,末端ADC12MCTL4
	= ADC12SREF_1 + ADC12INCH_4;
	ADC12MCTL5 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_5;
	ADC12MCCH 6 = ADC12SRCEF_1 + ADC12TL7;ADC12CEF_ADC12TL1
	
	
	
	
	= ADC1212
	ADC12MCTL14 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_14;
	ADC12MCTL15 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_15 + ADC12EOS;
	ADC12IE = ADC12IE13; //启用ADC12IFG.15
	//ADC12CTL0 |= ADC12ENC; //启用转换
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../57.7354万

    禁用启用转换的行,并且从不使用软件触发器ADC12CTL0 |= ADC12SC启动转换;

    还是在代码中的其他地方执行此操作? 请进一步解释它在什么情况下不起作用。 是否涉及ISR? 由于清除了REFCTL0位,因此REFCTL0位集毫无意义。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按下按钮时,ADC12SC I在中断矢量中设置,但我选择了正确的ADC12IE,不是这样
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该设置ADC12IE15,因为ADC12MCTL15是序列的结尾。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢