线程中讨论的其他部件:MSP430F5529, ENERGIA, MSP430G2231, MSP430WARE, MSP-EXP430FR5994, BOOSTXL音频
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在与MSP430F5529 Launchpad合作,感觉自己像在跑圈一样。 我的项目是从几个模拟源中的一个获得模拟输入,并让微处理器识别音频信号的频率和每个频率的振幅。 我的计划是在MSP内部有一个ADC,以便在此时转换输入引脚,并获取ADC输出并将其通过FFT算法。 输入需要更改,因此我需要ADC能够转换我的4个模拟输入中的任何一个。 这似乎是一个好的计划吗?
此外,我最初选择Energia是因为我以前曾经经历过这种情况,但从其他经验的研究中,我一直在使用Code Composer Studios。 这是一个更好的选择吗? 我喜欢Energia,但如果它会比任何东西造成更多的痛苦,我只会用它来消除。
我一直在分析许多代码,但越来越困惑。 在Energia中,模拟引脚很简单,如analogRead (A12),我知道我正在改用CCS,它不会识别A12,似乎... 是否有一种简单(有条理)的方法知道如何调用输入引脚 (MSP430F5529有40个引脚)
再问一个问题,我使用的代码中包含#include "msp430g2231.h",我认为这不适用于msp430F5529主板正确吗? 我尝试用 #include“MSP430-h”替换它,但这会导致标识符未定义
我们非常感谢您提供任何帮助和建议。 谢谢!