This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736

Guru**** 2533180 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578282/msp430f6736-msp430f6736

部件号:MSP430F6736

您好,  
我正在尝试使用Gurux连接MSP430的相同方法,但那里似乎没有高安全性。  

除了获取源代码并对其进行修改之外,还有其他解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ahmed,

    对不起,从您的描述来看,我不知道您的意思。
    请您详细介绍一下吗?

    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lukas,
    我正在MSP430F6736上使用TI DLMS库,我正在使用Gurux从PC连接。
    无和低身份验证正常工作。
    现在我想以高身份验证模式连接,但问题是Gurux GUI对TI只有零和低身份验证。
    从以前的帖子中我相信这是关于编辑Gurux的源代码的。
    我被告知高Auten已经在Gurux中为TI实现,但似乎不在GUI中,所以我只需要编辑GUI,但这似乎不是很正确。
    我已经联系过Gurux,但仍在等待回复。
    所以我希望你们能得到一些提示,让事情变得更清楚。