This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:有关MSP430I2040 AI通道的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577948/msp430i2040-problem-regarding-msp430i2040-ai-channel

部件号:MSP430I2040

您好,

现在我正在使用msp430i2040微控制器测量模拟电压。

一切正常。经过一些校准和编程后,读数电压与输入电压匹配。

我们的输入电压为0V至20V。

我们使用TI提供的电路(使用msp430i2040的Sub计量)。我们使用12K和1K作为分压器。 因此,我们的输入电压将为0V至(20V / 13)。在控制器针脚处。

是输入阻抗还是其他硬件。

但是,如果我们打开输入通道,我们的读数电压大约为50mV。

如果有人知道这种情况,请帮助我解决这个问题。


感谢您,

Pratik Prajapati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pratik,

    "如果我们打开输入通道"是什么意思?

    它是浮动的吗?

    在这种情况下,针脚配置是什么?

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据解释,我猜是1k电阻器至GND,12k电阻器的另一端开路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lukas:

    感谢您的回复,是,1K电阻器接地,12K电阻器的一端开路(浮动)。(开放式通道意味着浮动)。

    所以,主要的问题是当我离开输入通道时没有任何输入,或者我的输入通道浮动时,我的读数通过ADC输出显示50mV。这在技术上是意外的。

    我的最终输出电压=输入电压* 13.5
    这里,13.5 用于12K和1K的分禾器比率。 我的所有读数都是高精度的。

    I当通道浮动且分压器的电压为100uV (0.1mV)时,使用万用表测量分压器的电压。

    请提出一些建议,以便我可以改进我的硬件和固件,并解决此问题。

    感谢您,
    Pratik Prajapati。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dennis,

    感谢您的回复,是,1K电阻器接地,12K电阻器的一端开路(浮动)。(开放式通道意味着浮动)。

    所以,主要的问题是当我离开输入通道时没有任何输入,或者我的输入通道浮动时,我的读数通过ADC输出显示50mV。这在技术上是意外的。

    我的最终输出电压=输入电压* 13.5
    这里,13.5 用于12K和1K的分禾器比率。 我的所有读数都是高精度的。

    I当通道浮动且分压器的电压为100uV (0.1mV)时,使用万用表测量分压器的电压。

    请提出一些建议,以便我可以改进我的硬件和固件,并解决此问题。

    感谢您,
    Pratik Prajapati。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将浮置12k接地,会发生什么情况?

    您读的是哪一个值?

    是否有任何其他零部件连接到此路径,也许您可以共享原理图?

    此致

    Lukas