This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:使用TRF7970A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, TRF7970A, MSP430F5529, TIDM-NFC-RW, DLP-7970ABP, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578068/ccs-msp430fr4133-using-the-trf7970a

部件号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他部件: TRF7970AMSP430F5529TIDM-NFC-RWDLP-7970ABPMSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

是否有任何示例代码可用于将TRF7970A与MSP430FR4133板一起使用,读取和写入IS1.4443万A型NFC卡。

此致

翻转

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Flip:

    提供了MSP430G2553 (DLP-7970ABP)和MSP430F5529 (TIDM-NFC-RW)的示例,其中任何一个示例都需要移植以支持MSP430FR4133。 www.ti.com/.../slaa649d.pdf

    此致,
    Ryan